This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298R:ADS1298R 引线3和 AVL 信号不符问题

Guru**** 2810755 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1298R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1355199/ads1298r-issue-with-ads1298r-lead-3-and-avl-signal-discrepancy

器件型号:ADS1298R

尊敬的 TI 支持团队:

我希望这条消息能让您满意。 谨此提醒您注意我在使用 ADS1298R 时遇到的问题。

我们正在使用基于开发套件设计的定制硬件;从引线3和 AVL 收集的信号与仿真器生成的信号不匹配。 (请查看随附的 Excel 文件。)

您能否对此问题进行调查并提供有关如何解决的指导? 此外、如果有任何与此问题相关的已知问题或潜在解决方案、我非常感谢您提供任何见解或建议。

请查看随附的原理图。

感谢您关注此事。 我期待你迅速作出反应,并协助解决这一问题。

此致、
Thuan Le

e2e.ti.com/.../ECG-12-Channel-Mainboard-V3.1.pdf
e2e.ti.com/.../ECG-Testing-Release-2.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thuan -请原谅我们的延误。 您是否仍需要此方面的帮助?

    此致、

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    可以。 我仍然需要你们的帮助。

    此致、
    Thuan Le

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thuan:

    我不熟悉您正在使用的模拟器、但 看起来您只在测量导联 I、导联 II 和胸部导联。 是否要计算增强导联和导联 III、然后将它们与模拟机屏幕进行比较? ADS1298R 本身似乎不是问题。

    此致、

    瑞安