This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131E08:ADS131E08的未使用偏置放大器

Guru**** 2965260 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131E08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1365204/ads131e08-unused-bias-amplifier-for-ads131e08

器件型号:ADS131E08

大家好!  

我正在 一款医疗传感器上使用 ADS131E08IPAGR。  我正在尽量降低电路板的功耗、以便解决应变仪漂移问题。 基本上、当传感器升温时、最低功耗将为我们提供最佳模拟性能。

 在 ADS131E08数据表的第49页中、我已看到这一点:"如果偏置放大器未使用、则将其断电、并使 OPAMPOUT 和 OPAMPN 悬空。 将 OPAMPP 直接连接到 AVSS、或在未使用时保持悬空。"  

在原理图中、我将 OPAMPOUT、OPAMPN、OPAMPP 悬空并断开连接。  

我的问题是、我们如何通过实际关闭偏置放大器来降低更多功耗。

我们针对这个项目的软件工程师仔细查看了数据表、并且找不到由什么寄存器控制偏置放大器。 您能告诉我们吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Scott Byer:

    请参阅如下所示的寄存器映射中的 PDB_OPAMP 位

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    就是这样! 谢谢!