This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299-4:有关 ADS1299-4数字功率范围的问题。

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1298R, ADS1299-4, ADS1292R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1353624/ads1299-4-question-about-ads1299-4-digital-power-range

器件型号:ADS1299-4
主题中讨论的其他器件: ADS1292R、ADS1298R

大家好!

我的一位客户正在考虑将 ADS1299-4用于他们的新产品。

目前、他们有以下问题。
请你给我答复吗?

问:
ADS1299-4数据表显示数字电源为1、8V (最小值)、1.8V (标称值)、3.6V (最大值)。
 因为另一个逻辑电路使用1.8V、所以客户将1.8V 应用到 ADS1299-4作为数字电源。
根据生产差异、该电压可能略低于1.8V。
如果数字电源电压略低于1.8V、ADS1299-4数字运行会停止吗?

另外、为什么标称电压和最小电压相同?

非常感谢您的答复。

此致、
和也。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kazuya-San——请原谅我们的延迟。 您是否仍需要此方面的帮助?

    此致、

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    非常感谢您的回复、很抱歉我很晚了回复。

    是的、如果您回答问题、对客户和我都很有帮助。

    谢谢、此致、
    和也。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazua-San:

    只要 DVDD 电源在100mV 至1.8V 的范围内、我仍然希望数字内核和接口正常工作。 奇怪的是、最小值和标称值在数据表中列为相同值。 其他 ADS129x 器件(ADS1292R、ADS1298R)的 标称 DVDD 电源电压为1.8V、最小值为1.65V 至1.7V。

    此致、

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    比你的回复要多得多。

    回复对客户和我很有帮助。

    再次感谢大家、此致、
    和也。