This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8684:AVDD 和放大器;DVDD

Guru**** 2790485 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8684

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1364922/ads8684-avdd-dvdd

器件型号:ADS8684

大家好、  

是否可以使用单个电源(例如5V)同时为 AVDD 和 DVDD 供电? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zoey:

    是的、ADS8684可以在用于 AVDD 和 DVDD 的单个5V 电源下运行。