This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M08EVM:仅使用 PHI 为 EVM 供电

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131M08EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1364411/ads131m08evm-using-the-phi-only-to-power-the-evm

器件型号:ADS131M08EVM

您好!

我是否可以仅使用 PHI 为 ADS131M08EVM 供电? 我不想(截至目前)使用 EVM 软件。 我想将其与另一个 MCU 集成。

ADS131M08EVM 用户指南中的第3.3、3.4、4节介绍了使用外部电源的过程、但需要我去焊接电阻器并焊接连接器、遗憾的是、我无法访问这些连接器。

那么、我是否可以将 USB 连接到笔记本电脑端口、但禁用驱动器、然后仅单独为器件供电?

谢谢

内存。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、RAM:

    如果您要使用自己的 MCU、则不应为 PHI 卡供电并连接到 EVM、因为可以通过来自 PHI 卡的默认信号强制 ADC 的 SPI 总线为低电平或高电平、因此我建议断开 PHI 卡的连接。

    您可以将外部 AVDD 电源连接到 EVM 上的测试点 TP2、因此无需安装 J12连接器。 对于 DVDD、您必须去除焊接 R67并将 DVDD 连接到测试点 TP1。

    Br、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dale:

    谢谢你的答复。