This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J60:数字输出端具有低共模电压

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS54J60

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1362388/ads54j60-low-common-mode-voltage-on-digital-outputs

器件型号:ADS54J60

在具有多个 ADS54J60 ADC 的电路板上、某些 ADC 在数字输出端具有低(~0V)共模电压、而没有活动。 对于板上的所有 ADC、可以访问 SPI 寄存器、并检查功率和时钟。

我们还有其他相同的电路板、所有 ADC 在上面都可以正常工作。

什么可能会导致一些 ADC 表现奇怪?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    ADC 是否全部以相同的模式进行编程?  

    此致、

    Geoff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它们都是使用相同的寄存器值进行编程的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在对器件编程之前、上电后是否施加了硬复位?  电路板上的引脚是否会短路?  SPI 的运行频率是多少?  您在哪里测量共模、以及您能否发送良好和不良输出的示波器捕获?

    此致、  

    Geoff