This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1292:如何降低 ADS1292&#39功耗

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1292

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1365784/ads1292-how-to-reduce-the-ads1292-s-power-comsumption

器件型号:ADS1292

尊敬的专家


测试步骤
1个 ADS1292单电源3.3V 电源
2从 ADS1292通道2的 N 端和 P 端以1K 采样率收集 EEG 信号、
寄存器配置如下:

硬件连接方法:

问题:根据上述方法可以得到 ADC 模块的工作电流是2.37mA。 我们是否可以通过软件配置寄存器或优化硬件来进一步降低 ADC 模块的功耗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gabriel:

    感谢您的发帖。 您是指附加另一个原理图图像吗? 我在上面的电路中没有看到 ADS1292。

    关闭未使用的通道和功能(即 RLD 放大器、LOFF 电流源等)并降低数据速率是节省功耗的有效方法。 您还可以将 IOVDD 电源降至 ADC 和主机控制器支持的最小值。

    ADS1292的总电源电流应小于325 µA。 您是否与可能消耗更多电流的其他电路共享模拟或数字电源?

    此致、

    瑞安