This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW14J50EVM:TSW14J50EVM

Guru**** 2813525 points

Other Parts Discussed in Thread: TSW14J50EVM, ADS54J60EVM, TSW14J59EVM, ADS54J60

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1355161/tsw14j50evm-tsw14j50evm

器件型号:TSW14J50EVM
主题中讨论的其他器件: ADS54J60EVMTSW14J59EVMADS54J60

我当前在 HSDC 自动化 DLL 示例中使用一个32位 C 示例、以便控制 ADS54J60EVM 的采集。 我们最近了解到 TSW14J50EVM 不适合用于 ADS54J60EVM。 应为 TSW54J57EVM。 您能确认这一点吗?

是否也必须更改 HSDC Pro 的版本?

此外,我多次收到相同的错误消息,你会发现在下面的常见问题解答案例: https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1303566/tsw14j50evm-tsw1400-lvlib-is-missing .. 您的工程师的反应是安装 HSDC Pro 的5.20版本,但这是我拥有的,它不能解决问题,虽然我已卸载和重新安装两次。

奇怪的是、我发现、通过使用我的 C 应用程序可执行文件连接到电路板、即使它导致了错误、之后我可以再次使用 HSDC Pro、不会出现上述错误。  

该错误是否是由于未使用适当的 TSW 卡引起的?

通过设置 TSW14J50EVM 和 ADS54J60EVM 卡、我远远不能满足每秒177E6位的采集/保存规格。 我希望 TSW54J57EVM 能满足您的需求。 请确认这是一个很好的数字,因为我们早在1月份就发现了  TSW14J50EVM, 最近又发现了 TSW14J56EVM.   

我期待通过我的公司电子邮件与您取得联系。

罗伯特·伯尼尔

Les Instruments optiques

杜圣洛朗股份有限公司

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:

    遗憾的是、TSW14J56和 J57EVM 已停产。

    正确、TSW15J50EVM 也是合适的数据采集解决方案。

    最好的替代方案是使用 TSW14J59EVM 或使用 Xilinx 开发套件来捕获数据。

    您是否已经拥有 ADS54J60 EVM? 您是否愿意了解应用的其他 ADC 器件注意事项?

    请告知。

    谢谢。

    Rob  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    答案无法解决我的问题。
    应答状态:TSW15J50EVM 也是合适的数据采集解决方案。  
    我们拥有的是 TSW14J50EVM,而不是 TSW15J50EVM,它可能不存在。 我们也已经具有 ADS54J60 EVM。
    我的问题的起点有两个事实:  
    1. 使用 HSDC 专业版和上述电路板、我们本来可以使用自动 Re Arm 触发功能 、但从未可用、按钮始终为灰色;
      我已尝试多次下载固件 tsw14j56revd_adc_dc_bram_256kb_xcvr_firmware、但下载失败。
      常见问题解答的地址、其中他们声称下载 tsw14j56revd_adc_ddr_dac_bram_256kb_xcvr_firmware: https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1104534/tsw14j56evm-re-arming-trigger-with-hsdc。 
      我需要使用自动 Re 臂触发开关的
    2. 第二点是,我从来没有能够实现数据采集的速度,这是为这个采集板声称:只有2.59E6位每秒,而我看到一个文件声称随着 USB 2.0每秒177E6位。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:

    很抱歉在我的结尾处输入了错误的数字。 我的错。

    很遗憾、我们无法支持此申请。 根据 ADS54J60EVM、推荐使用 TSW14J50EVM 作为数据采集解决方案。

    TSW14J56EVM 是根据用户指南推荐使用的数据采集板。 此外、对于两个 TSW 板、所有 FW 都由我们不再合作的外部承包商开发。

    此致、

    Rob