This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC2932:需要替换 AD3552

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC2932

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1354793/dac2932-need-replacement-for-ad3552

器件型号:DAC2932

大家好、DAC 团队:

我有一个客户正在开发一个产品、该产品需要同时控制系统中的多个 DAC (对于某些 DAC、但不一定是所有 DAC)。 DAC 要求如下:

  1. 能够实现差动输出
  2. 首选+/-10V 输出、能够设置为+/-5V 或从0V 设置为正电压
  3. 100ns 或更短的稳定时间(我们的触发脉冲在2.5us 范围内、我们希望仅用一小部分时间即可解析/设置我们的一些模拟值)
  4. 低误码率
  5. 与 DAC 的首选通信是 SPI (我们可能在系统之间有很长的线路需要一定的抗噪能力)、但对于某些需要立即服务的 DAC、并联选项会很好。
  6. 首选单通道或双通道 DAC 芯片、因为我们在某些情况下希望使 DAC 同时运行。
  7. 当然、我们需要具有极高电压的
  8. 随时提供、具有价格竞争力将会很好。

附上了最初提议的 DAC (AD3552)。 此 DAC 符合他们的 要求、但他们希望了解 TI 可以提供什么。 Bomcross 工具推荐了 DAC2932、但稳定时间可能太慢。 您能帮助我找到一些可正常工作的 TI DAC 吗?

谢谢。

莎拉

e2e.ti.com/.../AD_5F00_DAC_5F00_100ns_5F00_2ch_5F00_16bit_5F00_ad3552r_2D00_3118398.pdf