This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW14J58EVM:TSW12QJ1600EVM 与 TSW14J58EVM 连接在数据采集方面存在问题

Guru**** 2642185 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12QJ1600, TSW12QJ1600EVM, TSW14J58EVM, ADC12QJ1600-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1354764/tsw14j58evm-tsw12qj1600evm-interfacing-with-tsw14j58evm-having-a-issue-with-capturing-the-data

器件型号:TSW14J58EVM
主题中讨论的其他器件:TSW12QJ1600EVM、ADC12QJ1600、 ADC12QJ1600-Q1

您好!

我有 TSW14J58EVM DC182_A10和 TSW12QJ1600EVM 评估板。 我按照《TSW12QJ1600评估模块用户指南》第3章(SLAU796-2020年7月)"设置过程"中的步骤进行了操作。

TSW15J58EVM DC182_A10 正在绘制 1.96A@5.5V

TSW12QJ1600EVM 正在绘制 1.82A@5.0V

此时、TSW12QJ1600EVM 将绘制为 1.022A@5.0V

TSW14J58EVM 正在绘制 1.97A@5.5V

这是我看到的。 我怎么了?  

请帮我解决。

谢谢

马德胡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Madhu:

    此问题通常是 FPGA 未接收到有效时钟频率导致的。 您是否能够探测 ADC EVM 并验证时钟是否正确?

    谢谢。

    埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    感谢您的答复。 我还没有探测时钟。 将执行该操作、并让您知道。 您能向我发送 ADC EVM 板的最新原理图吗?

    谢谢

    马德胡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Madhu:

    有关原理图文件、请查看此帖子  

    https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1067742/tsw12qj1600evm-schematic-diagram-and-pcb-layout

    此致!

    埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    我们仍然无法采集数据。  我们对该 ADC 芯片很陌生。

    我们尝试了查看 ADC EVM 板(TSW12QJ1600EVM)上的时钟。

    FPGA_RECLK_FMC_P/N

    我们在 U1 (引脚 J7、K7)和 U2 (引脚 J7、K7)上以及更高版本的 J1 (H4、H5)上看到50MHz 时钟

    FPGA_GBTCLKx_FMC_P/N

    我们在 U1 (J9、K9)和 U2 (J9、K9)上以及后续在 J1 (B20、B21、D4、D5)上未看到任何内容

    BTW、我们注意到在 TSW14J58EVM 原理图 J3 FMC 连接器中、该连接器与 ADC EVM 板进行连接  

    从 ADC EVM 板连接到 TSW14J58EVM 的 FPGA_RECLK_FMC_P/N 在 FPGA EVM 板中不使用。 为什么?

    我们是否必须对 TRIG_CTRLx 寄存器进行编程?

    我们注意到在 ADC EVM GUI"Low Level"选项卡中、如果我尝试读取所有寄存器、它会为所有寄存器返回"FF"。

    我们严格遵循用户指南的建议。  此 EVM 板的目的是帮助我们轻松配置、设置和理解、但所用时间比预期更长。  

    是否存在设置问题?  电路板有问题吗? 是否存在配置问题?  

    非常感谢、如果我们能召开电话会议、您将帮助我们/指导我们进行初始设置和调试。

    谢谢

    马德胡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    我们有 TSW14J58EVM DC182_A10版本、序列号:8362400014。

    我当时正在查看 slwc119.zip 上的原理图(当我在网站和论坛上查找此板的最新原理图时、我会得到此内容)。

    我正在阅读此电路板的用户指南、我看到它提到了 DS20、我在 SCH 和 ASY 文件中看到了它们  

       

    但是、在板上、我看不到这一点、我会在下一条消息中附加板图片。  

    我注意到这些 SCH 和 ASY 文件与我的板不匹配(尤其是下一部分)

    请检查下一条消息以获取我的电路板照片。

    谢谢

    马德胡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../slwc119.zip

    这是 我之前查看 SCH 和 ASY 文件的 zip 文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Madhu:

    感谢您分享这些信息、如果您能在一周结束之前给我、以便在我结束时复制这些信息、我将不胜感激。

    谢谢。

    埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    感谢您的答复。 但是、请务必与相同版本的电路板进行复制。

    我们真的是在一个时间紧,所以请回报与一个解决方案和 电话/缩放支持将真的很感激.

    谢谢

    马德胡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    GM。

    这本书有什么更新吗?

    谢谢

    马德胡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    状态是什么?

    谢谢

    马德胡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Madhu:

    我最后还在研究这一点、这比最初预计的重新创建您的设置需要更长的时间。 如果你能给我更多的时间来看看这将是感激的。 我的目标是在本周结束之前为您提供一个答案。

    此致!

    埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    GM。

    感谢您的答复。 如果它有用,并为更快的解决方案,如何关于一个呼叫,你和我在我们自己的硬件设置上执行相同的步骤,并讨论结果和差异。  

    谢谢

    马德胡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    "怎么样? 您能解决吗? 电话怎么样?

    谢谢

    马德胡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    GM。

    是否有新的更新?

    你到底怎么了? 你到底有什么进展?

    谢谢

    马德胡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Madhu:

    我已将此范围缩小至与板上的 ADC 进行 GUI 编程有关的问题、我现在正在为您制定解决方案。

    此致!

    埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    非常好。

    通过 GUI 对 ADC 进行编程时、是否存在操作错误? 或

    ADC 的默认编程是否通过板上的 GUI 进行?

    ADC12QJ1600R 参考设计 GUI 或 HSDC Pro GUI 中存在问题吗?

    热切期待解决方案。

    TSW14J58EVM DC182_A10版本的性能如何、序列号:8362400014。  实际电路板和 SCH 以及 BRD 文件之间的差异?

    谢谢

    马德胡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Madhu:

    这是 ADC GUI 本身的一个问题。 目前、请使用这些提供的 python 文件来配置 ADC 板。 我认为 TSW 采集卡的编程很好。

    此致!

    埃里克

     e2e.ti.com/.../lidar_5F00_ref_5F00_code.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    何时加载此 python 文件?

    您能给我打电话并指导我完成这一过程吗?

    谢谢

    马德胡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第1步。 解压缩您的文件。

    第2步。 遵循 TSW12QJ1600评估模块用户指南  

    第3章

    我执行3.1至3.7的所有步骤、

    在步骤3.8后、我执行以下操作:  

    步骤1.在 GUI 菜单中

    2. 选择脚本

    加载配置脚本

      

    选择您发送的文件、然后

    我收到以下错误

    这是加载您发送的 python 文件的正确方法吗?

    谢谢

    马德胡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Madhu:

    这是一个 Python 文件、请像运行任何其他 Python 文件一样运行、您可以使用命令提示符或 IDE、例如 vs 代码。 它不能通过 GUI 运行。

    正确的过程是首先使用 python 文件对 ADC 进行编程、然后按照用户指南中的步骤来设置 TSW 采集卡。

    此致!

    埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、

    现在、我的计算机没有设置好所有这些。 是否有一种设置 python shell 和运行此脚本的简单方法?

    谢谢

    马德胡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PS C:\Data\ADC12QJ_LIDAR_E1_Final\Issue 1\lidar_ref_code\lidar_ref_code> python .\adc_main.py
    FTDI 错误、无法打开串行 FT4HO0AHA
    错误:找不到设备。 返回:2,检查设备是否已插入、已打开,脚本中的序列号是否正确

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、

    您能直接给我发送一封电子邮件吗、我可以在其中分享我的电话号码、以便我们进行讨论吗?

    谢谢

    马德胡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Madhukiran,

    主代码中的序列号作为错误点不正确。  您需要打开 FT_Prog、读取序列号并更新主脚本。

    此致、

    Geoff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Geoff、

    感谢您的答复。 我的确更新了 adc_main.py 文件中的序列号。

    >>导入 adc12qj1600_api
    >>从 ftd2xx_controller 导入 ftd2xxController 作为 FTD

    >>jmode = 8
    >> Sampling_frequnecy = 1000e6
    >>adc_ref_clock = 50e6
    >> serial_number ="FT57RSZQ"

    您好、Eric、

    同样、我遵循了与之前相同的流程、

    第3章

    我执行3.1至3.8的所有步骤、  

    步骤3.9

    我使用 Windows PowerShell 进行编程、通过运行 adc_main.py 文件更新 ADC 板、而不打开 TSW12QJ1600EVM GUI。

    我 根本没有使用或打开 TSW12QJ1600EVM GUI。 已跳过步骤3.10

    继续3.11和3.12。

    我仍然收到同样的错误...

    我们有什么问题吗?

    感谢您的所有支持、但我们购买和使用这些评估板的主要目的是:

    • 支持各种源和频率的灵活变压器耦合模拟输入
    • 易于使用的软件 GUI 支持 通过 USB 接口针对各种配置要求对两个 ADC12QJ1600-Q1器件进行配置
    • 使用高速数据转换器专业软件(DATACONVERTERPRO-S)快速评估 ADC 性能

    缩短了我们的设计时间、但所需的时间比预期的要长。

    一旦我们开始采集数据、就要在电路板上执行大量操作。

    我们不确定在这些步骤中将遇到什么,因此我们非常感谢及时的反应和解决。

    此外、如果这些评估板适用于其他客户、我们为什么需要在电路板上加载不同的配置文件仍然感到惊讶。 您是否要求我加载这些新的配置文件以调试我们的电路板?

    我们认为这些评估板,它们应该是现成的工作,那么为什么我们的板有这些问题? 我们的终端是否存在设置问题? 只需一个简单的电话支持就可以解决这些 问题。

    我们即将耗尽时间。 解决这个问题需要几周时间、为什么我们无法获得电话支持?

    如果您有任何问题或疑虑、敬请告知。

    谢谢

    马德胡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Madhu,

    Eric 将设置一段时间进行呼叫。  在此期间、请尝试以下

    请从下面的链接卸载 HSDC Pro 6并安装5.2

    https://www.ti.com/tool/download/DATACONVERTERPRO-SW/01.00.00.0W

    此致、

    Geoff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Eric 和 Geoff、

    感谢您的电话支持。 它确实有帮助。 我希望我们继续讨论、整理并澄清几个问题。

    总之、正如我在电话交谈中以及我之前关于 TSW14J58电路板修订版本的电子邮件中提到的、这与我拥有的原理图不同。 您能否发送正确版本的原理图和 ASY 文件?

    是否要继续使用5.2 GUI 或6.0 Pro GUI?

    是否要使用命令行或 GUI 版本进行 ADC 配置?

    谢谢

    马德胡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Madhu,

    昨天已确认、为了通过 EVM 的 USB 端口进行通信、需要移除 J19分流器、如用户指南中所述。  我将关闭该帖子。  请针对将来的任何问题打开单独的帖子。

    此致、

    Geoff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Geoff、

    非常感谢您提供的所有支持和帮助。

    我会在您或 Eric 给我发送最新的原理图和 ASY 文件后立即关闭此帖子  TSW14J58EVM DC182_A10版本、序列号:8362400014。

    谢谢

    马德胡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Madhu:

    这是原理图文件。

    此致!

    埃里克

    e2e.ti.com/.../TSW14J58-Rev-A10.zip