This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J60:LMK 04828外部输入时钟、具有 Xilinx Kintex Ultrascale FPGA JSED204B

Guru**** 2382630 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS54J60
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1365135/ads54j60-lmk-04828-external-input-clock-with-a-xilinx-kintex-ultrascale-fpga-jsed204b

器件型号:ADS54J60

大家好、

我对将 ADS54J60设置为 LMFS 值为4244、JSED204B LineRate = 5Gbps 有疑问。 当输入时钟为384MHz (除以1)时、是否可以获得384MSPS 的 ADC 采样率。 当我将 PLL_MODE 设置为40X 时、JSED 无法建立链路。 但是、当我将 PLL_MODE 设置为20X 时、 会建立链路、但输出信号的采样速度似乎是192MSPS、就像它始终被2分频一样。 我已经观察到、当使用一个384MHz 的时钟信号时、存储器地址6900h 的寄存器总是显示一个零值、但是当使用一个768MHz 的时钟信号时(输出信号在384Mhz 上被采样)、这些寄存器被正确设定。 您对此行为有什么建议吗?

对于 LMK 设置、我具有以下

1-禁用 PLL1和 PLL2

2- CLKin1->Fin

3- VCO_MUX --> CLKin1 (外部 VCO)

* DCLKout0的分频器值(FPGA JESD 内核时钟)  = 4
* DCLKout2的分频器值(ADC 3和 ADC 4时钟)    = 1
* DCLKout4的分频器值(ADC 1和 ADC 2时钟)    = 1
* DCLKout6的分频器值(FPGA ADC 模块时钟) = 4
* DCLKout8的分频器值(FPGA DAC 模块时钟) = 4
* DCLKout10的分频器值(DAC 3和 DAC 4时钟)   = 2
* DCLKout12的分频器值(DAC 1和 DAC 2时钟)   = 2

SDCLKout1-11的分频器值(所有 DCLKoutx 信号的 SYSREF 时钟)=128、从 SYSREF = LMFC ((FS / 4)/K)/2^N

ADS54J60

主数字页(JESD 组页 SEL = 6800h)

- Reg_41 = DECFIL_DISABLE = 0x0

-Reg_4D = DECFIL_MODE_DISABLE =0x0

-Reg_52 = DEC_LANE_DISABLE= 0x0

-Reg_72 = DEC_LANE1_DISABLE= 0x0

JESD 模拟页面(JESD 组页 SEL = 6A00h)

-Reg_16 =PLL_MODE_40X =0x2

- PLL 复位

JESD 数字页(JESD 组页 SEL = 6900h)

-Reg_0 =CTRL_K_ENABLE=0x80

-Reg_1 = JESD_FILMODE_BYPASS/JESD_MODE_40X_2LANE = 0x2

-Reg_5 =扰频禁用  

K=16

-Reg_7 =JESD204B_SUBCLASS1 =0x8

-Reg_16 = LANE_SHARE_DISABLE =0x80

主数字页(JESD 组页 SEL = 6800h)

-Reg_0脉冲复位

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否要确认您是否使用此器件的 TI EVM 和 GUI 进行配置?

    此致、

    德鲁