This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS4146:CLKOUT (CMOS 模式)

Guru**** 2528500 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS4146

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1364151/ads4146-clkout-cmos-mode

器件型号:ADS4146

您好!

在 CMOS 模式下使用 ADS4146、
来自 D14-D0引脚的信号输出为正常的 CMOS-1.8V 电平、
但是、来自 CLKOUT 引脚的时钟信号处于较低电平(大约小于1Vpp)。

寄存器设置使用默认值。
DFS 引脚上的电压为(3/8) AVDD±100mV。

这是否会根据配置发生?

如果您有任何问题、敬请告知。

此致、

Hotaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hotaka:

    否、如果该模式下的 CLKOUT 应与数据引脚相同。  您能否发送时钟输出的示波器屏幕截图?

    此致、

    Geoff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    附加屏幕截图。

    蓝色 Clkout
    绿色 D[0]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    无法判断时钟是否出现全振幅、因为探头接地不良或引线过长导致电感回路。  另外、您用于测量的探头的带宽是多少?

    此致、

    Geoff