This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1120:ADS1120

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1364897/ads1120-ads1120

器件型号:ADS1120

您好!

我在 其中一个设计中使用了 ADS1120IPWR 器件。 我 已将 ADC 配置为测量单端输入(0-5V)。  

我正在提供 AVDD - 5V 和 AVSS -模拟接地。 当我在单端模式下使用器件时、能否为0-5V 输入获得完整的16位范围? 我的意思是、对于0V -~0000的输入和5V - FFFF 的输入? 请确认。  

我将附加我在下面板上完成的 ADC 连接的片段。 AN0-AN3是在0-5V 之间变化的模拟单端输入。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pradeep、您好!

    ADS1120的二进制输出代码以2补码形式表示:

    这意味着输出代码 FFFF 对应于-5V 的差分电压、AINN 上的绝对电压高于 AINP 上的电压。

    对于单端输入、5V 的 FSR 输入会映射到输出代码7FFF。

    由于您的输入是单端的、因此只有满量程范围的正半部分可用。

    希望这有助于澄清问题、如果还有其他问题、请告诉我。

    此致、

    天使

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。