This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS127L18:通过 SPI 传输数据

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS127L11, ADS127L18

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1364777/ads127l18-data-via-spi

器件型号:ADS127L18
主题中讨论的其他器件:ADS127L11

您好、TI!

对于特定的应用、这款新器件看起来令人惊叹。  我不需要高速、但能够平均8个同时捕获的输入以降低噪声、这将非常棒。  目前、我们将4个 ADS127L11器件放下、并以菊花链方式读取它们、但该器件可以同时减小尺寸和降低成本并提高噪声降低程度。

遗憾的是、从我们的处理系统到模拟采集板的另一条串行通道也是如此。 极具挑战性。

我们不需要速度-是否有办法通过 SPI 而不是 FSDP 读取转换数据?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    无法通过 SPI 端口获取 ADS127L18转换数据;只能通过帧同步数据端口获取。  您可以在单条 DOUT 线路上多路复用所有通道、从而减少读取数据所需的 IO 引脚总数。

    此外、由于 SPI 端口仅用于读取/写入内部寄存器、如果您在 ADC 位置有额外的可用 IO、则可以对 SPI 端口进行 Bit-bang 控制、因为您不需要非常高的吞吐量。

    此致、
    N·基思
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Keith。  我想了这么多,但它值得一试。