This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1118:NOP 域指示无效数据

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1364109/ads1118-nop-field-indicates-invalid-data

器件型号:ADS1118

对于器件 ADS1118IDGST、在数据表的第27页(表7)中、NOP 字段= 00被解释为无效数据。  我最近在一个应用程序中遇到此回复、并想知道这实际上意味着什么?  谢谢!

数据表链接:

www.ti.com/.../ads1118.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Runyu:

    当写入配置寄存器时、NOP 字段必须为"01"才能更新配置寄存器数据。

    任何其他值、对寄存器命令的写入将无效、并且不会更新配置寄存器设置:

    此致、

    天使