This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC82001:输出噪声(0.1 - 10Hz)图

Guru**** 2928560 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC82001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1361750/dac82001-output-noise-0-1---10hz-graph

器件型号:DAC82001

您好、团队成员:

DAC82001数据表表明、在0.1Hz 至10Hz 条件下、输出噪声典型值为0.1uVpp。

您是否有 DAC82001的典型输出噪声波形?

根据数据表上的噪声密度信息对其进行计算与典型值不匹配、因此如果有实际波形将会很有帮助。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sato-San:  

    噪声密度图不包含1/f 噪声、因为该图始于10Hz。 您将无法从噪声密度推导1/f 噪声。  

    我们闪烁噪声的0.1uVpp 规格由设计保证。 这是一个非缓冲 DAC、因此该器件中的唯一噪声是由6.25kΩ 电阻器串导致的。 系统的噪声将由所选的外部输出缓冲器决定。

    我的确有一个已采集的噪声图、但由于该图位于我们测量设备的本底噪声、因此它不会反映器件规格。   

    此致!

    K·琼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Katlynne-San:

    感谢您的评论。

    我们闪烁噪声的0.1uVpp 规格由设计保证。 这是一个非缓冲 DAC、因此该器件中的唯一噪声是由6.25kΩ 电阻器串导致的。 系统的噪声将由所选的外部输出缓冲器决定。

    那么、为什么噪声密度图显示如此高的值、尤其是在低频区域? 它是使用外部输出缓冲器进行测量的吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sato-San:  

    我询问了验证工程师、看来数据表中的噪声密度图与 所用示波器(PXI 示波器卡)的本底噪声非常接近。  

    DAC82001输出直接连接到示波器输入。

    此致!

    卡琳恩  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Katlynne-San:

    感谢验证工程师的确认。

    所以图6-21并不代表 DAC82001性能、特别是在低频区域、而实际的 DAC82001噪声密度图应该是平坦的行为整个频率区域、具有10nV/rtHz 的值、对吗?

    还有一个问题。

    在同步模式下发送 LDAC 时、DAC 更新时序是否是/SYNC 的上升沿、这与异步模式下的情况相同?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sato-San:  

    让我看看设计团队能否回答您的第一个问题。  

    在第二个问题中、LDAC 仅用于在同步模式下更新 DAC 输出。 在异步模式中、/SYNC 的上升边沿的运行方式与同步模式中的 LDAC 信号的运行方式一样。 LDAC 引脚在异步模式中是"无关"引脚。 。

    此致!

    K·琼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sato-San:  

    是的、噪声密度在 10nV/rtHz 时是平坦的。 数据表中的图具有很大的误导性、因为它没有反映器件行为。  

    此致!

    K·琼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Katlynne-San:

    感谢您评论噪声密度图。 我知道它应该是平坦的、具有10nV/rtHz。 根据这些信息、我们可以根据噪声密度计算出0.1uVpp。
     

    感谢您对软件 LDAC 编程的评论。

    有关第二个问题,LDAC 仅用于在同步模式下更新 DAC 输出。 在异步模式中、/SYNC 的上升边沿的运行方式与同步模式中的 LDAC 信号的运行方式一样。 LDAC 引脚在异步模式中是"无关"引脚。 [/报价]

    我想知道在发送 LDAC=1以在同步模式下触发寄存器的情况下 Vout 更新的时序。

    更新时间是否为/SYNC 上升沿? 还是在发送触发寄存器后立即更新而不等待/SYNC 上升沿?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sato-San:  

    器件在写入触发寄存器的/SYNC 上升沿发出 LDAC 触发器。  

    此致!

    K·琼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Katlynne-San:

    图6-16和6-17显示了从/SYNC 上升沿时序到 DAC 输出转换时序的延迟。 似乎存在200ns 延迟。

    200ns 固定延迟时间吗? 或者延迟时间是否可能根据某些情况而变化?

    请您提供延迟时间变化数据。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sato-San:  

    您是否正在与 Enhui Yang 合作? 他们就同一问题向 Luis 发送了一封电子邮件。

    我相信卢卡斯会仔细研究这件事。 延迟可能是 DAC 从零标度开始的代码脱离电源轨(接地)的问题。 客户使用的是什么输出缓冲器? 我将把这个线程分配给他、这样他就可以共享任何更新。  

    此致!

    卡琳恩  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Katlynne-San:

    我在为日本的客户提供支持、不与恩惠杨合作。 如果他/她提出了同样的问题、并且您的团队已经回答了该问题、如果您能将其转交给我、我将不胜感激。

    我需要确认的是 DAC 输出的响应时间开始变化、而不是稳定时间。 或者您是说如果以中标度代码为例、响应时间将从200ns 变化吗?  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sato-San:

    由于 DAC 的数字化设计、SYNC 信号上升沿之后的200ns 延迟看起来相对固定。

    我已使用 EVM 对此进行了测试、总看到在不同输出变化范围下为200ns。

    谢谢。
    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,卢卡斯-圣,

    感谢确认。 最好能与设计团队确认该行为、因为在考虑与多个器件同步时信息很重要。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sato-San:

    我已经联系了设计团队、并会向您提供更多信息。

    谢谢。
    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,卢卡斯-圣,

    感谢您向设计团队确认这一点。

    如果您能与团队确认"200ns"的准确性、如果200ns 是固定值、我们将不胜感激。

    它将帮助客户如何在其系统中设计同步时序。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sato-San:

    我觉得卢卡斯还在等待回应。 当他听到后面的声音时,他会作出回应。  

    此致!

    卡琳恩  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sato-San:

    再过一天、您就会获得有关准确性的最终答案。

    当我了解更多时、我会与您联系。

    谢谢。
    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,卢卡斯-圣,

    感谢您的支持。 我将等待您的反馈。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sato-San:

    该延迟来自器件上的内部 T/H 抗尖峰脉冲器。  延迟是从 RC 时间常数产生的、理想情况下为200ns。   通常、它具有10%的精度或+/-20ns。 最大变化为精度30%、即+/-60ns。

    我个人认为 EVM 的变化很小。

    谢谢。
    卢卡斯