This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298:隔离保护电路

Guru**** 2912410 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1298

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1365451/ads1298-isolation-protection-circuit

器件型号:ADS1298

您是否可以提供隔离保护电路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想使用 ADS1298 IC 为12导联 ECG 电池供电的定制器件设计一个隔离保护电路。 如有任何建议和电路、请提供。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Avvaru:

    我们没有与 ADS1298配合使用的示例隔离电路。 您是否希望隔离数字接口? 您可以在此处浏览我们的高电压隔离产品系列: https://www.ti.com/isolation/overview.html。 

    此致、

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我不是在考虑隔离数字接口。 根据 IEC-60601-1标准、需要提供隔离保护电路以确保患者安全。 在这里、我们对电源进行隔离、并对患者电极和 ADS1298 AFE 之间的信号进行隔离。  

    因此、我需要帮助来选择这些器件以及连接到 ADS1298。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avvaru:

    感谢您的澄清。 通常、此类保护电路由瞬态电压抑制(TVS)二极管和大功率限流电阻器组成。 出于法律原因、我们无法为患者安全提供特定的隔离保护电路。  

    此致、

    瑞安