This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DL3200:对输入进行偏置

Guru**** 2505025 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH5401, ADC12DL3200, LMH3401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1365593/adc12dl3200-biasing-the-inputs

器件型号:ADC12DL3200
主题中讨论的其他器件: LMH3401、LMH5401

您好!

我在定制设计中使用 ADC12DL3200器件。 ADC 从解调器获取输入信号(带宽为直流到750MHz)、因此我只能使用直流耦合接口。 解调器输出的 偏置电压为0.9V、但 ADC12DL3200的输入共模电压为0V。 因此、我使用电阻转换电路、如下所示:

请确认提供的值是否正确。 (考虑到10mA 的电流)。

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charan:

    这个电阻分压器实际上可以正常工作、但它不考虑 DEMOD 的输出和输入阻抗、也不考虑 ADC。

    事实证明、使用放大器进行直流耦合以及 DEMOD 和 ADC 之间的电平转换可能更好、以确保保持两个不同的共模电压。

    我会使用 LMH5401或 LMH3401。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Rob