This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298R:ECG 应用信号上的快速基线瞬态-它是 RLD 吗?

Guru**** 2814055 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1365563/ads1298r-rapid-baseline-transients-on-the-signal-on-ecg-applications---is-it-rld

器件型号:ADS1298R

尊敬的所有人:  

我正在设计一个使用金属电极(电阻远大于凝胶电极)的 ECG 设备。

另外、该电路在电极和抗混叠滤波器之间嵌入了除颤保护电路(请参见所附电路)。

使用的值是来自抗混叠滤波器(一行两个 RC 滤波器:10Kohm+47pF 和22.1Kohm+47pF)和 RLD (1m Ω// 1.5nF)的评估板的值。

当电极和病人之间的接触变得稍差时,基线移动非常快,ECG 变得无法解释。

请注意、基线慢漂移将在软件中得到纠正、根本不是问题。

我怀疑 RLD :你也分享这种感觉吗? 如果是、您是否会降低 R 和/或 C 值以加速响应? 多少钱?

谢谢!

Paul-Alexandre,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Paul-Alexandre,

    感谢您的发帖。

    正如您提到的、较高的电极阻抗使得很难确保 ECG 信号的基线保持足够恒定、从而允许在后处理中进行基线漂移校正。 我不确定 RLD 环路响应在本例中是否能提供很大帮助、但值得一试。 理论上、可以毫无顾虑地增加 RLD 带宽、而将闭环带宽设置为~ 106Hz 的最初原因只是为了在通过基本50/60 Hz 线路频率的同时确保放大器稳定性。 也许您可以尝试将 RF 降低至100 kΩ、然后降低10 kΩ、从而分别将带宽提高10倍和100倍。

    是否选择了用于 RLD 共模导出的 INxP 电极?

    此致、

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryan:

    感谢您的回答

    我明天要试一下  

    关于 INxP、它们与评估板中的电极相连

    除了生成导联 I 和导联 II 的引脚之外、INxN 主要连接到 WCT。

    我想您参考图94和95、当您说"是否为 RLD 共模导出选择了 INxP 电极?"

    使用 RL 电极设置共模、因此未选择 INxP 电极进行共模导出。

    谢谢!

    保罗-亚历山大  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul-Alexandre:

    我指的是图43。 在这种情况下、输入电极通过求和网络连接到 RLD 放大器反相输入。 这使得 RLD 放大器可以将共模消除信号驱动回人体。 RLD 输出仍包含同相输入端存在的直流偏置电压。

    请告诉我测试过程是怎样的!

    此致、

    瑞安