This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ5200RFEVM:JESD204B 模式61、A &B link FMC 路由

Guru**** 2516210 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ5200RF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1365732/adc12dj5200rfevm-jesd204b-mode-61-a-b-link-fmc-routing

器件型号:ADC12DJ5200RFEVM
主题中讨论的其他器件:ADC12DJ5200RF

我将使用 ADC12DJ5200RF 评估模块、并针对 JESD204B 模式61进行配置(单通道、2通道、16倍抽取)
5.2GSPS 是我的采样率、它提供2.6GHz 采样时钟、6.5Gbps 线路速率(8b/10b)、162.5 MHz 参考时钟。

对于我的 FPGA 板、链路 A 通道(0-3)通过 FMC 路由到一个四通道收发器、链路 B 通道(0-3)最终在另一个四通道上结束。
似乎所有 JESD 模式都需要两个链路。  是否有方法可以将 ADC 配置为仅使用链路 A 的两个通道?  DA0和 DA1

我目前只能用一个通道锁定、BER 测试结果看起来不错。 (也看横跨两个四倍字收发器的通道的 FPGA IP 配置)。

在模式61中、ADC 端是否有任何配置可以仅禁用两条 JESD 链路中的一条?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、您好!

    遗憾的是、无法将 B 通道映射到 A 通道输出。 有寄存器可使 A 和 B 的单独通道断电、这也会关闭该通道的 JESD 子系统。 这些开关默认处于关闭状态、在该特定模式(61)下、我不建议执行此操作、因为它是一种交错模式。 重要的一点是、在 ADC12DJ5200RF EVM 上、所有 B 通道 JESD 通道都反转到 FMC、这是您在 FPGA FW 中必须考虑的问题。  

    此外、如果您希望我们提供定制的 JESD 参考设计、从而在 FPGA 端快速进行原型设计。 这些设计将针对您选择的 ADC 和工作模式进行定制。 如果您对此感兴趣、请告知我。

    此致!

    埃里克·克莱克纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复-我将 B 通道设置为在 FPGA 具有反极性。  听起来我对 A/B 链接的理解是正确的。  此问题可能出在我的 FPGA IP 中。

    谢谢!