This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF1208-AFE7950EVM:TRF1208-AFE7950-EVM 评估模块-配置

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: TSW14J57EVM, AFE7950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1363988/trf1208-afe7950evm-trf1208-afe7950-evm-evaluation-module---configuration

器件型号:TRF1208-AFE7950EVM
主题中讨论的其他器件: TSW14J57EVM、 AFE7950

我们正在开发一种用于 X 带雷达的直接转换系统、为此、我们正在考虑使用 TRF1208-AFE7950EVM + TSW14J57EVM 集作为初始概念验证。 我想知道是否可以使用 DAC 和 ADC 在 X 带生成和转换信号、特别是在10GHz 频率下。 符合此要求的配置(JESDMode、NCO 等)是什么?
此外、我找不到 AFE7950元件数据表的 JESD 模式信息。 您能否分享此组件的可能模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luiz:

    在 AFE79xx GUI 中、我们有已配置为在 X 频带9.5GHz 下运行的示例脚本。 这些脚本可进行更新、以便将 NCO 频率设置为10GHz。 请下载我们 GUI 的最新版本、示例脚本将位于 AFE7950文件夹下。  

    如果您可以填写下表、我们可以指出您用作起点的示例脚本、或为您定制脚本。

    此致、

    大卫·查帕罗