This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC34J24:CDCLVP1204接口 ADC34J24同步

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH5401, LMH3401, ADC34J24, CDCLVP1204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1362148/adc34j24-cdclvp1204-interface-adc34j24-sync

器件型号:ADC34J24
主题中讨论的其他器件: CDCLVP1204、LMH3401、LMH5401

我想使用 CDCLVP1204驱动 ADC34J24、因为我需要将同步分配给多个 ADC。

CDCLVP1204具有 LVPECL 输出、但 ADC34J24需要0.9V 共模电压。   不确定如何连接两个器件、因为 CDCLVP1204的电源为3.3V、而 ADC 为1.8V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raj、

    CDCLVP1204输出将起作用、我们只需将共模移至.9V。  为此、我们可以放置交流耦合电容器以消除 CDCLVP 输出上的直流偏置(.1uF)、然后使用分压器电路将输出偏置到0.9V 共模。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我、

    将会  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Will、  

     我忘记提一下、我需要直流耦合。

    拉杰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raj、

    那么 CDCLVP 将不是正确的器件、因为 LVPECL 偏置电压为2V。  我会研究明天是否有合适的替代方案。  

    此致、

    将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raj、

    根据 ADC34J24 数据表、时钟输入必须是交流耦合的。  

    这是 CDCLVP1204进入 ADC 的合适终端。

    此致、

    将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 我需要分配 SYNC 输入而不是 CLK 输入。  CLK 输入已经是交流耦合。   SYNC 需要进行直流耦合。

    此致、Raj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raj、

    很抱歉误解。  我将进入 ADC 团队提出一项建议。  我 在 TI.com 上找不到 ADC34J24的原理图文件、但 ADC 团队应该能够帮助您了解同步脉冲应该是什么输出格式、以及电阻器网络应该如何连接到其同步输入中。   

    此致、

    将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raj、

    我会将 LMH5401或 LMH3401用作电平转换器、以实现从 LMK 或 CDC 器件输出到 ADC 同步输入引脚的直流耦合。

    大多数客户就是这样操作此接口的。

    谢谢。

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 我最终使用了偏置的三电阻分压器为 ADC34J24设置正确的终止电压和共模电压。