This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS112C04:选择作为 ADC 输入的外部基准电压[(VREFP–VREFN)/4]不起作用

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS112C04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1362087/ads112c04-external-reference-voltage-vrefp-vrefn-4-selected-as-inputs-to-the-adc-doesn-t-work

器件型号:ADS112C04

您好!

我们将配置 ADS112C04以测量其外部基准电压/4 (5V/4 = 1.25V) (MUX[3:0]=1100、增益旁路=1)

尽管所有其他的自神都在工作,但这一个失败了 ,为我们提供0.5V 电压 。 REFp 和 REFn 之间的电压为5V。

我们在配置中是否漏掉了任何内容?  

配置寄存器0 = 0xC1 (CONFIG0_MUX_VREF_DIV4、CONFIG0_GAIN_1、CONFIG0_PGA_BYPASS_YES_DISABLED)

配置寄存器1 = 0x78 (CONFIG1_DR_175_SPS、 CONFIG1_MODE_TURBO、 CONFIG1_CM_CONTINUE、 CONFIG1_VREF_INT、CONFIG1_TS_DISABLED )

配置寄存器2 = 0x20 (CONFIG2_DCNT_DISABLED、CONFIG2_CRC_CRC16、CONFIG2_BCS_DISABLED、CONFIG2_IDAC_OFF)

配置寄存器3 = 0x00 (CONFIG3_I1MUX_DISABLED、CONFIG3_I2MUX_DISABLED)

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pau:

    我对拖延答复表示歉意。  我正在处理您的请求、会在一两天内回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pau:

    我再次对延误的反应表示歉意。

    我使用了我们的 ADS112C04EVM 评估模块来帮助回答您的问题。  请参阅以下内容:

    • 尝试了您列出的配置寄存器设置、没有像您那样获得0.5V 的输出电压。  我已获得器件的2.048V 内部基准。
    • 进一步查看后、发现您 在问题中列出的配置寄存器0、2、3设置良好。
    • 配置寄存器1的设置= 0x78会选择350SPS 的 Turbo 工作模式以及2.048V 内部基准源。
    • 由于您使用 外部基准电压引脚 REFP 和 REFN 进行了测试、请将配置寄存器设置为0x7A

    使用 配置寄存器0 = 0xC1、 配置寄存器1 = 0x7A 、配置寄存器2 = 0x20、 配置寄存器3 = 0x00:

    此致、

    亨利·萨米恩托

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Henry:

    配置 寄存器1上的更改 起作用。

    谢谢!