This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ5200RF:器件时钟计算

Guru**** 2439710 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ5200RF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1365875/adc12dj5200rf-device-clock-calculation

器件型号:ADC12DJ5200RF

器件时钟 A) 4GHz 是否处于以下条件? 还是 B?2GHz?

例如、我想以4GSps 的速率每个符号传输12位的数据。
采样频率为4GHz。

a)此时、在传输层的5个符号(60位)中添加4个尾位、
考虑8b/10b 转换、48Gbps * 64/60 * 1.25 = 64Gbps
在使用8个通道进行传输时、每个通道的数据速率为8Gbps (LANE_RATE)
JMODE = 0时、它在单通道模式下运行、采样率是器件时钟的两倍、因此
我计算出器件时钟将为4GHz。

但是、我可以采取不同的思维方式。
b) glbl_clk = LANE_RATE / 40 = 200MHz
器件时钟= SAMPLE_RATE/2 = 2GHz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Makoto:

    在 JMODE 0下运行 ADC 时、转换器的有效采样率是输入端的两倍、因为这是交错运行模式。 因此、在您的情况下、如果采样时钟频率为2GHz、则有效采样率将为4GHz、但您将只能获得一个通道的数据。

    此致!

    埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。
    为了有一个共同的理解,我绘制了一个图表。

    >所以在您的情况下,如果您的采样时钟是2GHz 您的有效采样率将是4GHz,但您将只得到一个信道值的数据。
    您所指的"一个通道"是否仅表示 ADC A?
    如果 I 向 ADC12DJ5200RF 输入2GHz 器件时钟并选择 JMODE = 0、
    ADC A 的采样频率是器件时钟的两倍、ADC A 的内核的采样频率是4GSps、对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Makoto:

    否这种理解是不正确的、在单通道模式下、在某个给定的时间只有 INA 或 INB 处于活动状态、提供给 ADC 的器件时钟为2GHz、两个 ADC 内核将在时钟的相对边沿对同一输入进行采样、即在上升沿对 A 样本进行采样、在下降沿对 B 样本进行采样。  这样会产生一组交错数据、因此无论每个 ADC 内核运行的采样频率是多少、ADC 的有效采样频率都是其2倍。

    因此、您将只能获得一个通道的数据、但采样速度是 ADC 内部的内核是交错的。

    此致!

    埃里克