This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1256:电磁干扰

Guru**** 2870880 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1366329/ads1256-electromagnetic-interference

器件型号:ADS1256

工具与软件:

大家好、

我已经使用上述的 ADC 开发了一个板。 ADC 距离另一个电路板(相同基准)约8cm、在该电路板中、5nF 电容器通过3mΩ Ω 电阻放电。 该电容器中存储的电压为5kV。 此系统已投产大约1年、到目前为止没有发现任何问题。 所生产的最后一个电路板遇到与 ADC 相关的问题。

ADC 由其模拟部分的5V 稳压器和其数字部分的3.3V 稳压器供电。 发生放电时、3.3V 数字稳压器(具有100mA 的内部限制)降至约2V。 5V 模拟部分不受影响。 我发现 ADC 导致了此问题。 如果我将放电电阻更改为150mΩ Ω(放电电阻必须小于3mΩ Ω)、则不会出现问题。 这一问题以前从未发生过。 请帮帮我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lucas Rosa:

    您需要回答的一些问题:

    • 您能否帮助我们了解您是如何确定 ADC 导致此问题的? 听起来放电导致了这个问题、该问题会对 ADC 和周围电路产生负面影响。 此外、ADC 可以在低至 AVDD = 1.8V 的情况下工作、因此2V 的 LDO 不一定是 ADC 的问题
    • 当您说电路板具有"相同基准"时、这是否意味着两个都使用的其中一个电路板(ADC 以及可能的其他某个电路)上存在电压基准? 或者在本例中、"参考"是指 接地、即电路板共享相同的接地基准?
    • 如何从该问题中恢复? 是否必须对电路板进行下电上电? 或者、一旦电容器完成放电、数字 LDO 是否恢复到3.3V?
    • 电容器是否会放电至与 ADC 相同的接地端? 或者、您是否具有 PCB 接地和大地之类的东西、其中 ADC 连接到 PCB 接地、电容器放电至大地?
    • 您能否提供两个板的示意图?

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan:

    是的、ADC 受放电电磁干扰的影响。 放电后、ADC 开始预热、且其3.3V 数字部分电源电压~2V、导致两者温度升高。

    关于同一基准、我只想澄清一下放电的 GND 和 ADC 的 GND 是相同的。 两个系统由同一节电池供电。

    遗憾的是、由于工业机密性、除非我们下线、否则我无法提供原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lucas Rosa:

    您可以通过请求友谊、然后向我发送私人消息、与我私下分享您的原理图。

    -Bryan