This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TX7332EVM:GUI 操作系统兼容性

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TX7332

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1366297/tx7332evm-gui-operating-system-compatibility

器件型号:TX7332EVM
主题中讨论的其他器件:TX7332

工具与软件:

我已按照步骤在运行 Windows 11的机器上安装 TX7332 EVM GUI。 但是、当它到达启动闪屏时、它会在"Loading Main.vi..."步骤中挂起。 这是否表明 GUI 与 Windows 11不兼容? 其他程序(PYTHON、LabVIEW、Windows . net)全部安装。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    作为参考、这是 GUI 挂起的屏幕。 我正在运行 Windows 版本23H2 (OS 内部版本22631.3593)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parker、

    在您尝试调用 GUI 时是否连接了电路板? 您能否尝试在该评估板连接到 PC 后打开 GUI?

    谢谢。此致、

    萨维扬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊,旧的"尝试插入它"把戏。 非常感谢。