This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7311EVM:在哪里下载适用于 Windows 10或更高版本的 MMB0驱动程序?

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC7311, DXP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1366013/dac7311evm-where-to-download-the-drivers-of-mmb0-for-windows-10-or-above

器件型号:DAC7311EVM
主题中讨论的其他器件:DAC7311DXP

工具与软件:

在哪里下载适用于 Windows 10或更高版本的 MMB0驱动程序?  

我使用了 MMB0板与 DAC7311 EVM, EVM 已插入 MMB0, MMB0的直流输入是+5V, MMB0连接我的 PC 与 USB 电缆,但 Windows 无法识别 MMB0,MMB0的名字在 PC 是"未知的设备",请见下图:  

我已经安装了 LabVIEW 2024 ,但当我从 TI 运行 DXP 软件时,有一个注意,如下图: