This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC081C021:用于 I2C 的上拉电阻器

Guru**** 2870880 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC081C021

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1367677/adc081c021-pull-up-resistors-for-i2c

器件型号:ADC081C021

工具与软件:

其数据表表明、SCL/SDA 的上拉电阻器被拉到与 VA 相同的电压电位、但即使 AV 为3V、它们似乎能够在高达5.5V 的电压下工作、如运行额定值中所述。

 当电压为3V VA 时、ADC081C021是否可以在5V I2C 下工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koji:

    是的、 在其数字输入引脚被驱动至5V 逻辑电平时、ADC081C021将在3V 的电源电压下按预期工作。 数据表工作额定值部分中明确说明了这一点:

    此致、
    乔尔