This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC43204:DAC43204的输入阻抗是多少?

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC43204, TCA9406

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1367855/dac43204-what-is-the-input-impedance-of-dac43204

器件型号:DAC43204
主题中讨论的其他器件: TCA9406

工具与软件:

大家好!

DAC43204的输入阻抗是多少?

如果我尝试使用电平转换器 TXS0104的输出驱动 DAC43204的 GPIO 引脚、有什么问题吗?

我在数据表中找不到 DAC43204 GPIO 引脚的电流消耗、我想知道 TXS0104的电源电流是否足够。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的福永生:  

    我没有此方面的规格、但  TXS0104的驱动强度应该没问题。 这些是 低电流数字引脚、我以前使用过类似的电平转换器(TCA9406)、这一点不会有问题。  

    此致!

    K·琼斯