This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW14DL3200EVM:FPGA 基本启动项目

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TSW14DL3200EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1368120/tsw14dl3200evm-fpga-base-starter-project

器件型号:TSW14DL3200EVM

工具与软件:

是否有适用于 TSW14DL3200EVM、DAC123200EVM、ADC14DL3200EVM 电路板的基本 FPGA 入门设计? 我看到这篇文章提到该固件是由第三方开发的、但必须至少有一个带有 XDC 文件的通用"Hello World"入门设计? 这是本行业大多数 FPGA EVM 板的标准配置。

谢谢。

丹尼斯·拜尔登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dennis、

    请记住、我们的数据采集板并非用作开发套件。 我们开发这些板以严格捕获数据并将其解析到 PC 或笔记本电脑、从而显示转换器的性能。

    通常、客户会购买 Xilinx 开发套件或类似产品、在这些产品中、您可以使用 Vivado 软件工具来开发自己的 FPGA FW。

    让我看看您可以从哪些方面开始。

    请给我几天时间与你回去。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dennis、

    很遗憾、我们没有可共享的参考设计。 第三方固件是一种仅作为位文件分发的封闭架构(用于启用评估平台)。

    也就是说、捕获数据路径的核心是 Xilinx HSSIO IP、它可以使用 Vivado 的 IP 向导自动生成。 当比特率高于1.25Gbps 时、向导将创建配置为本机模式的 IP、并且当您可以在向导中输入引脚/时钟连接时、XDC 也会自动生成。

    此致、

    艾米特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Rob、非常感谢您提供的任何帮助!