This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S08:PT1000设计要求和无源器件选型

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1367930/ads124s08-pt1000-design-requirements-and-selection-of-passive-parts

器件型号:ADS124S08

工具与软件:

大家好、

您能否确认一下、由于我们将使用 PT1000而不是参考设计中使用的 PT100 、我们是否需要替换下图中突出显示的无源器件? 这可以进行任何计算吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gopika Raj V S:

    根据连接器、我假设这是4线 RTD 配置。  模拟输入滤波器配置应该没有问题、但也有几个注意事项。  如果您希望使用任何超过增益1的 PGA 增益、则需要增加 R138基准电阻的值。  这样做需要权衡、因为您需要降低要使用的 IDAC 电流、以免超过顺从电压。  这意味着电流路径的总压降必须小于数据表电气规格中列出的指定顺从电压((AVDD - AVSS)- 0.6V 或(AVDD - AVSS)- 0.4V、具体取决于 IDAC 电流设置)。

    更重要的是、您对来自 AIN0的电流源没有输入保护。  任何瞬态都必须通过-10mA 引脚限制在+/AIN0最大值。  您可以添加一个串联电阻器来限制电流、但需要确保满足 IDAC 顺从电压。  另一种选择是添加一个串联肖特基二极管。  但是、二极管只会在一个方向上限制电流。

    这里有一些有用的资源。  一 本是 RTD 测量基本指南 、另一本是 RTD 计算器工具。  

    此致、

    鲍勃 B