This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC5675A-SP:用于驱动 CLK 引脚单端的电压电平

Guru**** 2777545 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1367664/dac5675a-sp-voltage-level-for-driving-the-clk-pins-single-ended

器件型号:DAC5675A-SP

工具与软件:

您好!

数据表指出 CLK 引脚可由单端驱动。 数据表未明确电压电平、仅表示 TTL/CMOS。 我可以用 LVCMOS25驾驶吗? 1) LVCMOS18? 4) LVCMOS33?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Randall:

    因此、单端应在 DUT 电源轨上具有相同的摆幅。  因此、如果电源轨为3.3V、则摆幅应为0V→3.3V。

    此致、

    Geoff