This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS127L11:菊花链同步

Guru**** 1472385 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS127L11
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1366721/ads127l11-daisy-chain-synchronization

器件型号:ADS127L11

工具与软件:

你好

我正在设计一个 PCB、要在菊花链模式下连接2个 ADS127L11。

我正在查看 同步采样系统中的 ADS127L11TIDA-010249

在 Simuloues 中、采样文档的 ADC 时钟在开始/同步电路中反相。 我们希望触发器在时钟的下降沿触发是有意义的、这样可以摆脱1周期不确定性。

不过、在参考设计的原理图中、不会发生此类反转。

我缺少什么吗? 或者参考设计中是否存在错误?

为什么使用2个 D 触发器? 这还不够吗?

感谢您的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonas Martin:

    今天是美国的节日、我们将在本周晚些时候回复您的帖子。 感谢您的耐心等待

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jonas:

    很好的发现、这是一个错误。  但是、在最坏的情况下、4x ADS127L11将不同步1个 CLK 周期。  我认为我们在参考设计中没有注意到这一点、因为 SYNC 信号已经与 CLK 信号同步(PHI 控制器卡上的 FPGA 使用16MHz CLK 振荡器进行计时)。

    双触发器增加了输出完全稳定的可能性、因为单级触发器可能具有一小段时间的元稳定性、具体取决于输入转换的时序和时钟。  建议的电路是两个时钟域之间的数字同步的经验法则、根据您所使用逻辑的确切特性、单级触发器可能就足够了。

    另请注意、只要能够满足数据表图6-4所示的时序、就不需要触发器、这通常是主机处理器/FPGA 使用用于 ADC 的相同时钟源时的情况。

    此致、
    N·基思
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Keith、您好

    感谢您的回复。 这清除了一切。

    我可能不需要任何触发器。 因为微控制器和 ADC 都连接到了同一个时钟源。

    此外、如果有1个时钟周期不同步、 对于我来说

    此致、

    乔纳斯