This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1220EVM:可在 ADCPRO 中手动安装 ADS1220EVM 插件

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1220, ADCPRO, ADS1220EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1365664/ads1220evm-can-t-manually-install-the-ads1220evm-plugin-in-adcpro

器件型号:ADS1220EVM
主题中讨论的其他器件:ADS1220ADCPro

大家好、

我正在尝试使用 ADS1220评估板软件。

ADCPro 软件的安装运行良好、没有问题。

但当我要安装 ADS1220EVM 插件时、我收到以下错误消息:

关闭安装程序后、出现另一个错误:

忽略该消息后、我会在安装文件夹(只有临时文件夹、无 ADS1220)中获得以下文件:

所有实例均以管理员身份执行。

有人知道什么原因会导致此问题吗?

此致

铁莫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Timo:

    我会向团队咨询可能出现的问题、并很快回复给您。

    此致、

    天使

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的

    这似乎是一个 Windows 文件权限 错误、它阻止安装程序将文件从一个位置复制到另一个位置。 但是、这不是关键步骤、因为这些文件不用于运行应用程序、并且安装程序看起来在主安装完成后中止。 我认为此错误不会阻止您使用应用程序、因为安装程序未执行回滚操作。

    您是否在发生该错误后尝试运行 GUI? 虽然我们应该考虑如何解决安装程序的问题、但我认为 GUI 也应该能够解决此问题。 请告知我们是否出现了这种情况!

    谢谢!
    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christopher:

    ADCPro GUI 运行正常、但我没有选择任何 ADS1220器件。

    我在以下路径中创建了子文件夹"ADS1220":C:\Program Files (x86)\ADCPro\plugins\EVM\ADS1220

    再次运行 ADS1220EVM 安装程序后、我会在该子文件夹中获取 InstallLog 文件(仍然不起作用):

    e2e.ti.com/.../0525.installLog.txt

    此致。

    铁莫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Timo Zellmer:

    今天是美国的节日、我们将在本周晚些时候回复您的帖子。 感谢您的耐心等待

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的

    感谢您分享更多信息和安装程序日志! 之前、我假定  ads1220-adcproplugin-2.0.0.exe (内部安装程序进程)已成功完成、但由于此文件未签名、似乎情况并非如此。

    此问题现在应该可以在 ADS1220EVM-SW 安装程序的最新版本(v2.0.1)中解决。 现在、您应该可以从 https://www.ti.com/tool/ADS1220EVM#order-start-development 下载此应用。 请重试、如果您在安装过程中遇到任何问题、请告诉我们!

    此致、
    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    完美!!! EVM 现在已位于 ADCPro 中、没有错误或警告。

    非常感谢。

    此致、

    铁莫