This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131A02:10k Ω 电阻用作 M0/M1/M2的上拉(或下拉)电阻。 什么是可能的风险?

Guru**** 2382630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1367432/ads131a02-10kohm-resistor-is-used-as-pull-up-or-pull-low-resistor-for-m0-m1-m2-what-is-possible-risk

器件型号:ADS131A02

工具与软件:

您好!

我的客户为 M0/M1/M2安装了10Kohm 上拉(或拉低)电阻器。 他们想知道可能的风险是什么?

M0/M1/M2的上拉/下拉低电阻器是否必须小于1Kohm?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ken:

    建议使用1k Ω 或值更低的电阻、以防止这些引脚在 ADC 上电期间锁存在错误状态。 如果客户愿意、这些引脚可以直接连接至 IOVDD 电源或 GND。  

    Br、

    戴尔