Other Parts Discussed in Thread: ADS7038
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS7038 工具与软件:
您好、E2E 专家!
你好。
首先、数据表指出:"在自主运行模式下、从 AUTO_SEQ_CH_SEL 寄存器中启用的模拟输入通道采集的样本按顺序取平均值"、这是否意味着取平均值操作会跨越所有选定输入通道?
此外、我的输入带宽为每通道8kHz、因此如果我想对其进行4倍过采样、每通道将为32kSps。 如果我希望按2进行平均、那么每个通道的数据速率为16kSps、对吗? 此场景的最佳设置是什么(OSR 设置、模式等)? 另外、如果最大采样率可以处理、最多可以使用4个芯片(32个输入通道)。 我能否与每个 ADC 芯片共享同一个 SPI 端口和一个单独的 CS?
此致、
TI-CSC