This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC63204EVM:在包括 EVM 的典型设置中从 DAC 获取负电流

Guru**** 2903660 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC63204EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1367525/dac63204evm-getting-negative-currents-from-the-dac-in-a-typical-setup-includign-the-evm

器件型号:DAC63204EVM

工具与软件:

您好!

DAC63204EVM 数据表中提到从器件获取负电流。 这是否需要向 AGND 输入负电压? 或者是否有某种类型的配置允许使用5V 电压为 VDD 供电、并通过 GND = 0V 为 AGND 供电? 如果有人可以帮助您进行正确的配置、您会很感激。

此外、在我进入 GUI 后再次为器件上电后、NVM 不会保存配置。 是否可以保存设置、例如自动使 DAC IOUT 以我设置的任何波形运行? 因为 GUI 上的"Program NVM"按钮似乎不起作用。

谢谢!

马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、  

    否、IDAC 负电流无需负电压。 VDD 应在1.8V 至5.5V 范围内、AGND 应在0V 范围内。  

    DAC63204EVM-GUI 中存在错误。 您可以切换到更新后的 SMART-DAC-EVM-GUI、或在 DAC63204EVM-GUI 上切换到直接写入 COMMON-TRIGGER 寄存器中的 NVM-PROG 位(将0x0002写入寄存器0x20)。  

    此致!

    K·琼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Katlynne:

    感谢您的答复! 我将切换 GUI。

    在第一种响应中、我尝试使用 DAC63204EVM GUI 来生成负电流、但它只能产生正电流。 为了获得负电流、DAC IOUT 线是否必须连接至高于接地电压? 我无法看到设置如何产生负电流、或者如果我在数据表中缺失了一些内容、请告知我有关设置以及应直接连接 IOUT 线的内容。 谢谢!

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、  

    GUI 将能够配置正电流和负电流。 没错、IOUT 引脚需要大于0V 才能使器件吸收 IOUT 电流至地。  IOUT 引脚的顺从电压为400mV (如果拉电流@满量程)或高于 GND (如果灌电流@负满量程):

    该图更好地展示了这一要求。 您可以看到、如果无法提供足够的输出余量(来自 GND 或 AVDD)、则器件将无法驱动配置的输出电流。 如果您不是在满量程下运行、则余量要求小于400mV。  

    此致!

    K·琼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Katlynne、这对我们有很大帮助! 感谢您快速且出色的回复!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、  

    很高兴听到、如果您最后有更多问题、请告诉我。  

    此致!

    K·琼斯