This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131A04EVM:当我使用 SPI 命令读取数据时、它's 不工作

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131A04EVM, ADS131A04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1367404/ads131a04evm-when-i-read-the-data-using-spi-commands-it-s-not-working

器件型号:ADS131A04EVM
主题中讨论的其他器件: ADS131A04

工具与软件:

您好!

我正在将 IMX8处理器与 UMFT4222EV (USB-SPI 转换器)配合使用。 我运行 SPI 的 UTMF4222示例代码、它运行正常。 但当我将(ADS131A04EVM)板连接到 IMX8时。 我无法获得响应。 

我将根据发送的图像发送命令。

例如:我正在发送0x655h、但我得到这样的响应0xff、0x04、0x1f。

您能帮我解决这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pavan:

    欢迎来到 E2E 论坛。 ADS131A04 ADC 的响应显示在下一帧中、与您发送命令的帧不同。 您能否提供包含/CS、SCLK、DIN 和 DOUT 的时序图? 最好 在 ADC 侧探测它们。 更新:我假设您已为 EVM 提供了外部电源、请告知您处理器和 EVM 之间的数字信号连接。

    Br、

    戴尔