This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1231:缺少基准电压时 ADC 的行为

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1231, ADS1235

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1366831/ads1231-behavior-of-adc-when-reference-voltage-is-absent

器件型号:ADS1231
主题中讨论的其他器件: ADS1235

工具与软件:

您好!

我们使用 ADS1231 来连接六线配置称重传感器。 在此类应用中、激励电压与基准电压相同(5V)。

我们有以下与 ADC 行为相关的查询:

当六线传感器未连接到 ADC 时、VREFP 和 VREFN 引脚将悬空。 这意味着理想情况下、这些引脚上不提供基准电压、AINP 和 AINN 引脚上也不提供基准电压。  在这种情况下、ADC 的输出是什么?  

当我们断开负载单元传感器时、我们观察到垃圾值。 ADC 会生成任何固定输出值吗?  

此致、

尼基尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nikhil Folane:

    今天是美国的节日、我们将在本周晚些时候回复您的帖子。 感谢您的耐心等待

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nikhil:

    是的、在基准和模拟输入悬空的情况下、您只需查看输出上的噪声、而输出代码可能在+/-满 量程范围内的任何位置。  检测全浮点输入的最佳方法是使用外部硬件来监控基准电压、然后在基准电压低于所需的最低电平时向系统提供一个标志。

    例如、ADS1235包含基准监控器、并将触发一个标志、表明当基准电压低于允许的最小电平时、系统 MCU 可以读取该标志。  在基准中包括一个外部100k Ω 电阻器、以确保基准输入浮动时基准电压衰减至零。

    此致、
    N·基思
    精密 ADC 应用