主题中讨论的其他器件:ADS131M02、 ADS131B02-Q1、
您好!
我的客户有偏移问题、如随附的中所示。 它们启用了全局斩波模式、但并没有改善偏移。 您能告诉我根本原因是什么吗?
e2e.ti.com/.../ADS131M02_2D00_Q1_5F00_Offset_5F00_2024May23.xlsx
此致、
川崎义和
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我的客户有偏移问题、如随附的中所示。 它们启用了全局斩波模式、但并没有改善偏移。 您能告诉我根本原因是什么吗?
e2e.ti.com/.../ADS131M02_2D00_Q1_5F00_Offset_5F00_2024May23.xlsx
此致、
川崎义和
尊敬的 Yoshikazu-San:
启用或禁用全局斩波模式时的 Excel 工作表中提到的结果是什么?
当全局斩波模式被禁用时、针对电流分流测量的~200uV 偏移将在预计的技术规格之内。
对于电压测量、0.75mV 的偏移看起来很大。
他们使用的数据速率(或 OSR)是多少?
它们是否能够提供来自 ADC 的原始转换结果、用于具有0A 电流和0V 电压的测量?
您能让客户通过设置 MUX0[1:0]= 01b 和 MUX1[1:0]= 01b 来测量输入内部短路的偏移吗? 和在启用和禁用全局斩波模式的情况下进行测量。
这样、我们就可以确定失调电压是来自器件本身还是外部电路。
请注意、ADC1可提供比 ADC0更好的偏移性能。 因此、最好使用 ADC1进行电流分流测量。
我想说明的是、我们还提供了 ADS131B02-Q1。 与 ADS131M02-Q1相比、该器件具有改进的失调电压性能、并且集成了一个振荡器、因此无需外部时钟。 ADS131M02-Q1和 ADS131B02-Q1是引脚对引脚兼容的。
此致、
约阿希姆·武尔克
您好 Joachim-san:
非常感谢您的快速回复。
Excel 工作表中的结果禁用了全局斩波模式。 我当时认为失调电压值与禁用全局斩波模式保持一致、因此我要求客户在启用全局斩波模式的情况下再次检查失调电压。 然后他们启用了该模式、但结果似乎没有改善。
我将查看您建议的内容、然后在此处与您联系。 我还将提供 ADS131B02-Q1、但奇怪的是、旧器件 ADS131B02-Q1的失调电压性能比新器件 ADS131M02-Q1更好。
此致、
川崎义和
尊敬的 Yoshikazu-San:
验证是否真正启用了全局斩波模式也可能会很好。 可以通过监控 DRDYn 引脚来验证该情况。 禁用全局斩波模式时、该引脚应在数据速率为~1/3的情况下转换为低电平。
ADS131B02-Q1实际上是更新的器件。
我们率先向市场发布了非汽车版 ADS131M02。 然后、作为 ADS131M02的演变、我们为汽车 BMS 市场开发了 ADS131B02-Q1。 我们通过添加输入缓冲器来增加输入阻抗、提高偏移性能、此外还添加了内部振荡器。
随后、我们还根据客户请求认证了适用于汽车的 ADS131M02。
此致、
约阿希姆·武尔克
您好 Joachim-san:
感谢您的建议。 我知道您认为如果启用了全局斩波模式、偏移值应该不同(低)。因此您建议我们让他们确认是否真正启用了全局斩波模式。 对于 DRDY 引脚、禁用模式使其变为低电平时、所需的数据速率为~1/3、但您能不能告诉我、如果启用模式、需要多长时间? 如果我知道这两个时序、我可以要求它们确认模式是禁用还是启用。
我了解 ADS131M02-Q1的背景、以及 ADS131B02-Q1的失调电压性能优于 ADS131M02-Q1的原因。
此致、
川崎义和
您好 Joachim-san:
我得到了如下所示的回复。 似乎他们没有很好地看数据,他们最终确认 偏移改善了这 一次启用全局斩波模式,所以他们道歉了他们之前的意见。
他们使用的数据速率(或 OSR)是多少?
-> OSR=256
它们是否能够提供来自 ADC 的原始转换结果、用于具有0A 电流和0V 电压的测量?
->增益=1时为800~1000 Ω、增益=64时为80000~100000 Ω。
您能让客户通过设置 MUX0[1:0]= 01b 和 MUX1[1:0]= 01b 来测量输入内部短路的偏移吗? 和在启用和禁用全局斩波模式的情况下进行测量。
->他们没有更改 MUXx 寄存器、但他们确认数据已通过全局斩波模式禁用/启用更改。 他们对以前的评论道歉。
增益=1时为-100~200 Ω、增益=64时为8000~10000 Ω
现在他们确认了失调电压值是否与数据表一致、但您能否告诉我默认情况下禁用全局斩波模式的原因? 他们认为该功能应该在默认情况下启用、除非它对设备性能有负面影响、因此他们担心启用该模式是否会对系统产生负面影响。
此致、
川崎义和
尊敬的 Yoshikazu-San:
非常感谢您提供此更新。 现在这些数字看起来确实要好得多。
在我们所有的 ADC 中、我们通常都选择"global-chop mode = disabled"作为默认设置。 我同意全局斩波模式只能改善测量性能(失调电压、噪声)、但在数据速率和数字滤波器稳定/延迟时间方面存在缺点。
如您所见、在启用全局斩波模式时、ADS131M02-Q1的数据速率会降低3倍、而且数字滤波器的稳定时间也会变得更长。
他们为什么担心全局斩波模式=启用不是默认设置? 无论如何、他们都必须更改 OSR、增益和其他设置。 那么、更改全局斩波模式设置为什么关乎什么呢?
此致、
约阿希姆·武尔克