This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW14J57EVM:TSW14J57EVM 是否与 ADS54J69EVM、ADS54J60EVM 和数据转换器专业版兼容?

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS54J60EVM, ADS54J69EVM, TSW14J57EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1367329/tsw14j57evm-is-the-tsw14j57evm-compatible-with-ads54j69evm-ads54j60evm-and-data-converter-pro

器件型号:TSW14J57EVM
主题中讨论的其他器件:ADS54J69EVM、ADS54J60EVM

工具与软件:

TSW14J57EVM 是否与 ADS54J69EVM、ADS54J60EVM 和数据转换器专业版兼容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johan:

    是的、如果用户指南标注了 TSW14J56 EVM、则它自动与 TSW14J57EVM 兼容。

    但是、如果客户还没有 TSW14J57EVM、则 TSW14J57EVM 会过时。 因为 FPGA 已淘汰、无法组装更多电路板。

    谢谢。

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以申请  TSW14J57EVM、 我只需要澄清一点、它适用于 ADS54J69EVM 或 ADS54J60EVM  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我似乎是……