This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ5200RF:JESD 模式最大长度

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC39RF10, ADC12DJ5200RF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1367896/adc12dj5200rf-jesd-pattern-maximum-length

器件型号:ADC12DJ5200RF
主题中讨论的其他器件:DAC39RF10

工具与软件:

您好!

客户希望采用5U 的 ADC12DJ5200RF 和5U 的 DAC39RF10。

若要安装这些所有组件、样式长度超过100mm。

您能告诉我从数据转换器到 FPGA 的 JESD 通道的最大长度是多少?

请为该要求提供布局指南。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David:

    我们需要更多细节。  

    1) 1) 客户将使用的 SERDES 数据速率是多少、这将决定其驱动/接收的距离?

    2) 2)客户使用哪种类型的电路板材料?

    3)布线是外部(微带)还是内部(带状线)?

    此致、

    Geoff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Geoff、

    请参考以下内容。

    1、数据传输速率:6Gbps-10Gbps
    2.板材: Megtron 6
    3.跟踪:带状线

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David:

    只要遵循高速数字路由实践、100mm 应该不是问题。

    此致、

    Geoff