This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC82001:使用6V 电源的小型 DAC?

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC82001, DAC81401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1367861/dac82001-small-form-factor-dac-with-6v-supply

器件型号:DAC82001
主题中讨论的其他器件: DAC81401

工具与软件:

您好、团队成员:

我正在寻找能够使用6V 电源的小型 DAC。 12至16位就可以了。

我认为 DAC82001在电气性能和外形尺寸方面都很好、但它不能接受6V 电源。 看看其他 DAC、几乎 DAC 可以接受高达5.5V 的电压。

我们是否有任何 DAC 可以让其 Vdd 由6V 电源供电?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sato-San:  

    您是否需要其他规格(分辨率、通道数、SPI 与 I2C)? 我们有相当多的 DAC、这些 DAC 可以接受更高的电源。 您可以考虑 DAC81401。

    此致!

    K·琼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Katlynne-San:

    我确认我们还可以使用5V 电源。 我关闭这个帖子。 感谢您的推荐。

    此致、