This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:关于[LOFF STAT]设置的查询

Guru**** 2797185 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1340454/ads1299-inquiry-about-setting-of-loff-stat

器件型号:ADS1299

我之所以询问 ADS1299、是因为我需要一些支持。

1.存在 ADS1299通道1的 LOFF_STAT 值识别不正常的现象。

我们目前正在使用的 ADS1299的寄存器值设置如下。

[

配置1 - 0x96

CONFIG2-0xC0

CONFIG3-0xEC

LOFF - 0xE0

CH1SET - 0x40

BIAS_SENSP - 0xFF

BIAS_SENSN - 0xFF

LOFF_SESNSP - 0xFF

LOFF_SENSN - 0xFF

LOFF_FLIP - 0x00

MISC1 - 0x00

MISC2 - 0x00

CONFIG4 - 0x02

]

~~、实时检查的24个状态位为 C0 00 00 μ A、LOFF_STATP 和 LOFF_STATN 的值始终输出为0。

但是、我们可以看到、Channel1的24位数据可以很好地实时输出。

是否有需要更改的寄存器值?



2.您能详细解释一下地址0x04的 LOFF 寄存器中特定于位的设置寄存器的含义吗? 有些部件会使数据表中的内容相混淆。



3.目前,我们正在构建一种通过皮肤实际接触来读取数据的方法,方法是将电极连接到 ADS1299。

为了测试它,它正在通过接触实际皮肤的过程,我们可以配置一个环境,我们可以在不接触的情况下单独测试值的变化? (例如、使用10欧姆的电阻连接 Ref 引脚和 GND 引脚、连接 Ref 引脚和 IN1引脚以检查值等)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Herry:

    请原谅我们造成的延误。 您是否仍需要有关这些问题的帮助?

    1. 您能否分享一个原理图来显示与 ADS1299的连接? 如何测试输入导联脱落检测功能? 我们需要查看连接到输入的对象、以了解导联脱落检测应该如何响应。
    2. LOFF 寄存器(04h)用于配置比较器阈值、导联脱落电流幅度和导联脱落电流频率。 比较器阈值相对于正负电源(AVDD 和 AVSS)。 当 INxP 或 INxN 上的电压超过阈值时、比较器将指示导联脱落事件。 电流幅值显而易见。 对于直流导联脱落、电流源固定为 INxP 和 INxN (默认情况下、电流 连接 到 INxP、电流阱连接到 INxN;使用翻转位交换它们)。 交流导联脱落使用相同的电流源、并前后削减它们以产生方波。 这需要进行数字后处理来分析导联脱落频率下测量电压的幅度。 两个电极之间的阻抗越高、信号就越大。
    3. ADS1299无需皮肤实际接触即可进行测试。 为了测试一致性、使用固定电阻值作为基准来评估系统精度会有所帮助。

    此致、

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复、Ryan Andrews。

    我想询问、因为我还有其他问题。

    当寄存器 CH1SET 设置为 PGA 24时、前7个字节的值输出为"C0 00 00 7F FF FF"、但当设置为 PGA1时、将输出"C0 00 42 XX XX"等值、并确认这些值会波动。
    完全打开 IN、IP 和 GND、但不输出"7FFFFF"值、因此电阻是无限的。

    您是否知道为什么会发生这种情况?

    这种现象是否会影响 LOFF 检测?
    (例如、这种现象导致的电流泄漏、对 LOFF 检测的干扰等)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Henry:

    如果通道1的输入悬空、则 PGA 的输出不确定。 两个输入可能会在出现一些小提议时浮动到接近相同的电位、因此增益= 1会生成量程中点正代码、但会因噪声而发生一定程度的波动。 当增益增加到24V/V 时、差分输出会超过满量程、因此器件会输出最大输出代码。

    直流导联脱落检测比较器位于 PGA 的输入端。 因此、PGA 的增益设置不应影响这一点。 如果泄漏电流发生变化、我认为它可以忽略不计。

    此致、

    瑞安