This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7924:リファレンスが「μ A」の場合、AVDDは一定でなくてもADIのスケールは維持されるか。μ A 电源

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7924

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1368873/ads7924-supply-avdd-adi

器件型号:ADS7924

工具与软件:

ADS7924 はリファレンスが「电源」になっています。デバイスは AVDD を加えた電圧から内部でリファレンス電圧を生成していすか。推奨動作電圧の範囲内の AVDD であれば何ボルトを加えても ADI のスケールは一定に維持されます。具体的な例として、ADIのCH1に2.2Vを与えていれば、AVDDが5.5Vから2.2Vの範囲で変動しても、変換され出力されるデジタル値は同一ですか。例えばバッテリー駆動のケースです。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  本网站仅提供英文版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我漏掉了。 我  用英语提出了另一个相同内容的新问题。 谢谢你。