This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299-4:动态范围

Guru**** 2794165 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1353110/ads1299-4-dynamic-range

器件型号:ADS1299-4
主题中讨论的其他器件:ADS1299

您好!

您能解释一下缩小动态范围的含义吗? 它将仅放大整个信号和输入参考噪声级别、还是仅放大整个目标信号? 这是否是检测幅度更小的信号的有效实验?  目前、我们使用的是内部基准。

谢谢。

萨巴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这里有人可以帮助我回答这个问题吗?  

    谢谢。

    萨巴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Saba -请原谅我们的延误。 您是否仍需要此方面的帮助?

    此致、

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    是的、我仍在寻求帮助。

    此致、

    萨巴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saba:

    对于像 ADS1299这样更高分辨率的 ADC、在测量小输入信号时、增加前端放大器级的增益有助于扩大系统的动态范围。 下面的幻灯片显示了一个示例。 如需更多信息、请参阅我们的 TI 精密实验室 ADC 培训视频:

    https://www.ti.com/video/series/precision-labs/ti-precision-labs-analogue-to-digital-converters-adcs.html

    此致、

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的答复。 它真的很有帮助。
    我们已使用最大增益来测量较小的输入、并考虑使用低于内部4.5V 基准的外部基准有助于更 准确地检测较小的生物电势信号。 如果是、如何实现?  因为这种方法也有助于整个本底噪声发挥作用。  

    此致、

    萨巴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saba、

    通过减小基准电压、您还会减小 ADC 的 LSB 大小(最低有效位电压)。 不过、系统噪声的幅度不会改变;因此、会有更多的位因噪声而随机切换、从而会减小系统的动态范围。 最好保持4.5V 的基准电压。 外部基准的优点是能够改善基准的漂移性能、这降低了系统温度范围内的增益误差。

    此致、

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的澄清。

    此致、

    萨巴