This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1278-SP:寻找具有 FIR 和 IIR 的同步 ADC、24位50kbps

Guru**** 2533090 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS127L21

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1368876/ads1278-sp-looking-for-simultaneous-adc-with-fir-and-iir-24-bit-50kbps

器件型号:ADS1278-SP
主题中讨论的其他器件:ADS127L21

工具与软件:

您好、TI!

我们正在开发 DAQ 系统、有以下要求:

-**输入信道:** 10信道,24位同步 ADC
-**数据速率:**每个通道50 kbps
-**筛选条件:** FIR 和 IIR
-**有效解决办法:**尽可能高

请帮助我们确定符合这些规格的元件。

如果这些功能在单个软件包中不可用、是否可以根据我们的需求进行定制? 请告诉我们这个过程。

此致、
Sarath M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarath:

    我们拥有的唯一同时包含 IIR 和 FIR 滤波器并支持50ksps 数据速率的精密 ADC 是 ADS127L21。  这是一个单通道器件、但10个器件可以菊链在一起并彼此同步。  ADS127L21提供 FIR、SINC 和 IIR 滤波器选项。  在50ksps 时,有效分辨率大于21b。

    此致、
    N·基思
    精密 ADC 应用