This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8860EVM-PDK:与 EVAL-ADXL100X 加速计兼容

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8860EVM-PDK, ADS8860
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1368305/ads8860evm-pdk-compatibility-with-eval-adxl100x-accelerometer

器件型号:ADS8860EVM-PDK
主题中讨论的其他器件: ADS8860

工具与软件:

大家好、

你好。 我是代表客户发布此查询的。

我有一个需要可以帮助将数据数字化的 ADC 的加速计。 我想知道 ADS8860EVM-PDK 是否与我的加速计兼容、并希望您能帮助澄清这件事。

加速计的规格:

模型编号:Eval-ADXL1001

制造商:Analog Devices

ODR:9.5kHz  

分辨率:16位

如果您能告知我以下情况、我将不胜感激:

1. ADS8860EVM-PDK 是否与建议使用的加速计兼容?

2.除 ADS8860EVM-PDK 外、是否还有其他需要的组件?

感谢你的帮助。

此致、

马尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvin:

    感谢您的提问! 加速计的输出电压范围是多少? ADS8860的输入信号范围大约为0V 至5V、因此如果加速计输出处于该范围内并且您正在寻找1MSPS 采样、它应该是兼容的。 至于其他组件、这 取决于您和您的应用。 参考加速计用户指南可能会有所帮助。

    此致!

    萨米哈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samiha:

    请查看我们的客户的反馈。

    "感谢您的答复。
    输出电压范围为0V 至2.5V、应完全在 ADS8860EVM-PDK 范围内。
    我注意到 ADS8860EVM-PDK 的输入是通过 SMA 连接器实现的。 我的加速计通过6个引脚连接、如下图所示。  
    VDD:ADXL1001加速计的电源引脚(3.3V)。  
    GND:接地引脚、并且应该被连接至系统接地。
    V_OUT:加速计的模拟输出信号。  
    您能建议如何将加速计连接到 ADS8860EVM-PDK 吗?"

    感谢你的帮助。

    此致、

    马尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvin:

    您可以使用电路板上的输入和 GND 测试点来连接输入:

    该 EVM 似乎只有5V 电压轨、因此您需要为加速计 VDD 电压轨提供外部3.3V 电压。

    此致、

    萨米哈