This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5560:ADS5560的输出代码

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS5560

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1369117/ads5560-output-code-of-ads5560

器件型号:ADS5560

工具与软件:

大家好、我目前使用内部基准来使用 ADS5560。 首先、我将满量程输入范围设置为0dB。 这意味着、通过使用1.5V Vcm 基准(例如1.5 +-1.78V)、可以从 ADC 读取3.56Vpp 电压。 但是、当我将寄存器68设置为1000时、我可以看到我只能测量范围为 2Vpp 且介于1.5 +-1V 之间的信号。 此外、它不提供65536的输出代码范围。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于您将增益设置为0dB、满量程仍然是3.56Vpp、但输出代码范围现在为58409 LSB、而不是65536。 这是您看到的输出代码范围吗?

    此致、

    德鲁