This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC61402EVM:DAC61402EVM

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC61402

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1350343/dac61402evm-dac61402evm

器件型号:DAC61402EVM
主题中讨论的其他器件: DAC61402

您好!

我们正在计划使用 DAC61402EVM。 根据用户指南、评估板需要搭配 MSP LaunchPad 进行配置。 我们有以下问题:

1)我们可以连接外部数字信号(SPI)并测试电路板、

2) 2)是否必须连接 LaunchPad 才能启动 DAC 板工作?

3) 3) 如果在加电时使用 Launchpad 对 DAC 板进行配置一次、是否可以移除连接并将 DAC 板用作独立板?  

如有更多信息、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kiran:

    1) 1)是、任何外部 SPI 控制器都可以直接连接到 EVM 上的 SPI 引脚。  

    2) 2)否、不是强制性的。  

    3)如果 DAC 下电上电、器件将丢失您之前使用外部 SPI 控制器或 Launchpad 配置的寄存器设置、因为该器件上没有存储器。 如果您在保持器件电源的同时移除 Launchpad、则 DAC 将保持为您之前配置的输出电压。  

    此致!

    K·琼斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Katlynne:

    1) 1)我们尝试与 DAC61402EVM 进行通信并参考用户指南中提到的过程、但 GUI Composer 库中没有 BP-DAC61402EVM 文件夹、您是否可以向我们共享与 Launch Pad 进行通信所需的文件夹。

    2) 2)我们还尝试作为独立器件与 DAC61402EVM 进行通信(未连接到 Launchpad)、但我们尚未观察到 DAC 的输出。 我们在外部提供电源(DVDD、AVDD、IOVDD)。 我们尝试了以下序列:

    -写入0xE (地址)、0xA (数据)

    -写入0x4 (地址)、0x0 (数据)

    -写入0x9 (地址)、0x0 (数据)

    - 写入0x11 (地址)、0x7D0 (数据-相当于2000的代码)

     如需更多信息、请告知我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kiran:  

    Sanjay 正在对此进行审查、并将很快提供答案。 同时、了解 EVM 的配置情况也可能有所帮助。 在两种情况下、您使用了哪些跳线配置以及连接了哪些电源。 您可以拍摄 EVM 照片并在此处分享。  

    此致!

    K·琼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kiran:

    如 Katlynne 所指出的、请分享 EVM 配置和电源值。
     

    如果您尝试与独立模式通信、请使用下面提到的写入序列以获得正确的 DAC 输出-
     

    1.在 SPICKAN 中写入0x0A84 (0x73)

    2.在 GENCONFIG 中写入0x0000 (0x04)

    3.在 DACPWDN (0x09)中写入0x0000

    4.在 DACA 中写入0xFFFF (0x11)

    您应该在 DACA 输出上得到5V 电压。

     
    谢谢。

    桑贾伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sanjay:

    谢谢、请找到以下独立的 EVM 配置的屏幕截图、我们已从外部3个位置(AVDD、DVDD、IOVDD)提供5V。 和读取 DMM 上通道 A 的输出。

    如有更多信息、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kiran:

     

    此电源连接看起来没有问题。  

    正确的数字连接和 DAC VSENSEP/SENSEN 连接、请遵循数据表和 EVM 用户指南。  
     

    在此之后提供了这些详细信息-  

    a: AVDD、AVSS、DVDD 和 IOVDD 相对任何 GND 引脚的电源值。

    b.尝试在独立模式下通信 并使用下面提到的写入序列并测量 DACA 输出-
     

    1.  在 SPICKAN 中写入0x0A84 (0x73)

    2.在 GENCONFIG 中写入0x0000 (0x04)

    3.在 DACPWDN (0x09)中写入0x0000

    4.在 DACA 中写入0xFFFF (0x11)


    您应该在 DACA 输出上获得5V 的电压、在 TP11上获得2.5V 的电压(DAC_REF)。

     
    谢谢。

    桑贾伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sanjay:

    感谢您的命令。

    我们在 SDO 线路上尝试使用命令读回寄存器值、首先我们在 SDI 线路上发送了0x030A84。 然后、我们在 SDI 线上发送了0x830000、以便我们可以读回03寄存器的值、但我们没有获得预期的值。 请找到以下图片获取相同内容。

    ->将0xA84写入03

    ->写入0x830000 (用于读取寄存器3)

    ->在逻辑分析仪上捕获的 SDO、SYNC 和 SCLK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kiran:


    您的 SPI 帧不正确、存在以下问题-  

    1.时钟数超过24 (=~26)-不可以  
    2、SDIN 数据没有在时钟下降沿锁存、而是在时钟上升沿锁存-不可以

    对于 DAC61402、SPI 帧应该只有24个时钟、并且 SDIN 数据应该在 SCLK 线路的下降沿被锁存/计时。

    请阅读 DAC61402数据表 中有关以下部分时序要求的详细说明-  

    7.12时序图

    8.5编程>> 8.5.1独立操作

     

    谢谢。

    桑贾伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请告诉我们、我们是否可以安排本周星期四或星期五的通话。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kiran:

    当然可以。
    我们在06年3月3日星期一上午11:30班加罗尔(IST)左右开会。 我在您注册的电子邮件地址上丢弃了相同的邮件。  

    谢谢。

    桑贾伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sanjay:

    如前所述、DAC 输出 A 对应于 DAC61402EVM 上的输出 B。 此外、器件 ID 读取为0920h。